This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP141:来自 DP 2信道的2.7Gbps、16bpp 输入信号

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1064223/sn65dp141-2-7gbps-16bpp-input-signal-from-dp-2-lane

器件型号:SN65DP141

大家好、

我们的客户想知道他是否可以 从 DP 2通道获取2.7Gbps、16bpp 输入信号并按原样打印出来。

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Danilo

    我不确定我是否完全理解这一问题。 DP141是一款四通道线性转接驱动器、支持高达12Gbps 的数据速率、包括 DisplayPort RBR、HBR、HBR2、HBR3和 UHBR10。

    谢谢

    David