This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS4:备选或1.8V LVDS、80MHz 输出解决方案

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS4, SN65LVDS2, SN74AUC1G125, TLV713P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1063791/sn65lvds4-alternative-or-1-8v-lvds-80mhz-output-solution

器件型号:SN65LVDS4
主题中讨论的其他器件: SN65LVDS2SN74AUC1G125TLV713P

您能给我一个替代器件或电路、用于在1.8V 单电源下运行的 LVDS 接收器 SN65LVDS4吗?
-输入:LVDS 差分信号、70MHz 至80MHz 。
-输出:1.8V 高电平。
工作电源:1.8V 单电源。 印刷电路板具有3.3V 电源、但我不想在可能的情况下使用、因为它有噪声。
-首选单芯片配置。 但是、允许使用多个 IC 或增加外设部件。

Current circuit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!


    您的问题已分配给相应的工程师。 由于美国假日、您的帖子可能会延迟回复。 给您带来的不便、我们深表歉意。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件是产品系列中唯一的1.8V 接收器。

    您可以将 SN65LVDS2在3.3V 或2.5V 电压下与 TLV713P 等小型 LDO 配合使用。 如果接收器件需要1.8V 信号、请使用任何具有可过压输入的缓冲器将其转换为低电平、例如 SN74AUC1G125。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。
    如果您不使用3.3V 电压、则无法实现这一目标。 我想尽可能减少3.3V 电源下混合噪声的影响。
    感谢您为我提供了一个器件示例。 我很有帮助、因为我不确定选择哪一个。   我将尝试您的想法中的电路。

    此致、