我对 TPS65988DH 上的端口1:灌电流、端口2:拉电流的工作有疑问。
我的问题是端口2:源无法正确地为5V 3A 充电。
电源仅在我的系统上是 VBUS1。 VIN_3V3打开。
然后,端口2:源不输出5V 3A。 输出工作电压为5V 0.9A。
当我尝试提供 VIN_3V3、并且端口2:源输出5V 3A 时。
数据表中描述了 TPS65988由 VIN_3V3、VBUS1或 VBUS2供电、因此我决定我的系统的电源仅为 VBUS1。 VIN_3V3打开。 我的系统无法将3.3V 连接到 VIN_3V3。
您能告诉我有关此问题的解决方案吗?