This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:关于 TPS65988DH 上端口1:灌电流、端口2:拉电流的工作

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1061319/tps65988-about-work-of-port1-sink-port2-source-on-the-tps65988dh

器件型号:TPS65988

我对 TPS65988DH 上的端口1:灌电流、端口2:拉电流的工作有疑问。

我的问题是端口2:源无法正确地为5V 3A 充电。

电源仅在我的系统上是 VBUS1。 VIN_3V3打开。

然后,端口2:源不输出5V 3A。 输出工作电压为5V 0.9A。

当我尝试提供 VIN_3V3、并且端口2:源输出5V 3A 时。

数据表中描述了 TPS65988由 VIN_3V3、VBUS1或 VBUS2供电、因此我决定我的系统的电源仅为 VBUS1。 VIN_3V3打开。 我的系统无法将3.3V 连接到 VIN_3V3。

您能告诉我有关此问题的解决方案吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的 ADC_IN 引脚值是什么? VIN_3V3仍然是主要的首选电源、当使用另一个电源时、器件将以无电电池模式供电、并且仅对设置的默认配置进行编程。

    谢谢、

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的 ADCIN1引脚值为 R1=200k Ω、R2=100k Ω(DIV=0.33)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在此配置中、PD 控制器将无限期等待配置。 您能否确认 PD 正在接收来自 EEPROM 或主机的配置?

    谢谢、

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     PD 正在从系统中的 EEPROM (SPI 闪存)接收配置。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不过、PD 应该进行配置、因为您没有 VIN_3V3、PD 仍将处于电池电量耗尽模式、并且无法同时在整个5V、3A 电压下拉电流和灌电流。 您能否确认器件是否提供了 PP5V 并且电源路径电路是否正确?  

    我建议查看电源路径应用手册、网址 为:https://www.ti.com/lit/an/slva994/slva994.pdf

    此处还有"电池电量耗尽"应用手册: https://www.ti.com/lit/an/slvae65/slvae65.pdf

    谢谢、

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为我的电路是正确的。 我可以在端口2 (源极)上为器件充电5V、0.9A。

    我阅读了电池电量耗尽应用手册。

    因此、我尝试使用 DBfg 4CC 命令清除电池电量耗尽标志。

    我可以在端口2 (源)上输出5V、3A 电流。

    此解决方案是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、一旦 PD 从电池电量耗尽模式获取电源、您将需要使用 DBfg、因此这是正确的方法。 每次启动时、您都需要通过主机/EC 发送此4CC。

    谢谢、

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的合作。

    感谢您的支持。