This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TD510E-EVM:链路质量问题(BER 和 MSE)

Guru**** 2766625 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83TD510E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1063237/dp83td510e-evm-link-quality-question-ber-and-mse

器件型号:DP83TD510E-EVM
主题中讨论的其他器件:DP83TD510E

大家好、  

我的客户正在执行 BER 测试和 MSE 测量以检查 DP83TD510E 的链路质量。 客户有以下问题、您能提供帮助吗? 谢谢。

根据这 种材料、SNR 可从 MSE 得出。 客户希望了解 TI 如何根据 SNR 判断链路质量。 也就是说,如果 SNR 大于20.38,链路质量为何良好;如果 SNR 小于17.29,链路质量为何较差?  

2、我们能否从 BER 得出 SNR? 也就是说、BER 和 SNR 之间是否存在任何关系? 如果是、公式是什么?  

谢谢。

此致、

Jo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下应用手册可能会有所帮助:  

    www.ti.com/.../snla364

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vikram、  

    我实际上已经阅读了几次材料、但无法从中获得更多信息。  

    例如、为什么0660h 较差、而0320h 对 MSE 而言很好? 它是根据 IEEE 标准定义的、还是根据其他标准定义的?  

    谢谢。

    此致、

    Jo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jo、

    这是特定于 PHY 的实现方案、不受 IEEE 标准的限制。

    --

    此致、

    Vikram