This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:如果我们在同一个 i2b 线路传感器上以3.3V 和1.8V 的电压进行通信、是否需要使用 i2c 开关?

Guru**** 2768225 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1063925/pca9306-is-required-to-use-i2c-switch-if-we-have-on-the-same-i2b-line-sensor-who-communicate-at-3-3v-and-also-at-1-8v

器件型号:PCA9306

大家好、开发我们的传感器、我们只剩下一个 i2c 端口。

在最后一次更改之后、我们有一个新传感器、它以1.8V 的电压馈送、我们需要使用 PCA 9306来改变通信级别。

问题是、我们能否仅使用 PCA9306来为以1.8V 通信的传感器切换电平、或者我们是否需要添加一个 i2c 开关来实现两个单独的总线、一个在3.3V、另一个在1.8V?

谢谢!

Lucian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    每侧可以有多个 μ I²C 器件。 (但它们都需要唯一的地址。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!