This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DPHY440SSRHREVM:我的 MIPI 输入信号电压正在被放大

Guru**** 2928650 points

Other Parts Discussed in Thread: DPHY440SSRHREVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1063372/dphy440ssrhrevm-my-mipi-input-signal-voltage-is-being-amplified

器件型号:DPHY440SSRHREVM

我尝试将摄像头与 DPHY440SSRHREVM 连接、输入信号为1.8V、我得到的输出信号约为2.2 V。

但我只需要1.8V 的 MIPI 信号。

是否仍有将其配置为1.8V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您如何连接到 DPHY440 EVM?

    是1.8V 差分电压吗? 如果是、1.8V 差分电压超出 DPHY440绝对最大额定值、无法支持。

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的

    很抱歉、这是一个拼写错误。

    输入信号为1.2V。

    此 EVM 是否需要任何 mipi 配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DPHY440 LP 输出最大值为1.3V、因此您不应在输出上看到2.2V 的电压。

    您还需要确保源遵循 MIPI 规格。 DPHY440重定时器仅用于在 HS 模式下提升信号。

    谢谢

    David