This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:关于电池电量耗尽标志和充电之间的关系。

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1062177/tps65988-about-the-relationship-between-dead-battery-flag-and-charging

器件型号:TPS65988

请参阅随附的图。

首先,我将 PD 充电器连接到 VBUS1,端口2:电源不输出5V 3A。 输出工作电压为5V 0.9A。

接下来、当我通过 F/W 工具的命令 DBfg (Dead Battery Flag Clear )执行端口2的 DBfg (Dead Battery Flag Clear)时、端口2的输出将从5V 0.9A 切换到5V 3A。

我有三个问题。

(1)当设置电池电量耗尽标志时、为什么 TPS65988不输出5V 3A?

(2)为什么在清除电池电量耗尽标志时 TPS65988输出5V 3A?

我尝试通过 F/W 设置执行 DBfg 命令、因为大规模生产无法使用 I2C。

我成功地输出5V 3A。

但我担心 F/W 设置是否正确。

(3)请告诉我如何正确设置 F/W 中的 DBfg 命令?

   我的设置如下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否将您的项目(.pjt)文件附加到此主题中供我查看?

    谢谢、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我附加了我的项目文件。

    请确认。

    e2e.ti.com/.../7282.test.pjt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的 PJT。 我已经查看过它和 TPS65988数据表。 BUSPOWER (ADCIN1)引脚的输入电压是多少?

    我认为您应该查看以下有关 TPS65988电池电量耗尽的应用手册(第3.1节)

    slvae65

    此外、在 TPS65988数据表中、您可以检查第8.4节中的 ADCIN1配置设置

    slvsdb5.

    如果更改 ADCIN 值不切实际、那么最好将另一个 GPIO 映射到端口0 LAD 应用配置事件、以便在首先使用端口0时清除电池电量耗尽标志。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的评论。

    输入 ADCIN1引脚的电压为1.1V (DIV=0.33)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我不清除端口0 (灌电流)的电池电量耗尽标志,是否有副作用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电池电量耗尽会影响 CC 引脚配置并限制电流。 电池电量耗尽标志会导致 PD 的电源管理使用 VBUS、而不是 VIN_3V3。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我解决了状态、但我还有一个问题。

    我无法清除系统中端口0 (灌电流)的电池电量耗尽标志。

    因此、我想了解 有关 CC 引脚配置和限制电流的更多详细信息。

    您能详细介绍一下限制吗? (例如,电流限制值,)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在清除无电电池之前、电流将限制在900mA