This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1420:多节点使用案例中的终端

Guru**** 2509735 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1063695/thvd1420-termination-in-multi-nodes-use-case

器件型号:THVD1420

大家好、

根据我的理解、每个节点可能需要 Rt。 您能不能帮助我理解 Rt 不应用于中间节点的原因吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    向中间节点添加端接电阻可能会使驱动器的负载过大。

    为了避免出现信号质量问题、必须使存根长度足够短;请参阅 《RS-485实际限制》AN-979第4节中的讨论

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry、

    正如 Clemens 所说、您不希望总线阻抗太低、因为 RS485驱动器在通信时无法驱动正确的电压电平。 如果存根长度不能缩短、则可以将端接添加到中间节点、但其电阻值必须比终端节点高得多。 这是因为所有终端电阻器的并联组合不应小于54欧姆。

    此致、

    Eric Hackett