This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826I:加电时序

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83826EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1063734/dp83826i-power-up-timing

器件型号:DP83826I
主题中讨论的其他器件:DP83826EVM

大家好、

我对 DP83826上电时序有疑问。

DP83826是否支持同步 VDDIO3V3和 VDDA3V3?

DP83826数据表上电时序将 T2描述为"电源排序 VDDA3V3、后跟 VDDIO 或 VDDIO、后跟 VDDA3V3 "。

图8-1中的 T2从 T1末端开始、但 DP83826EVM VDDIO3V3和 VDDA3V3同时导通、因此我认为 T2开始时间应该是 T1的开始时间。

此致、
Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai Nomiyama、  

    感谢您的查询。

    请参阅 T2值。

    图8.1中的 T2是代表性的。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreenivasa、

    我知道加电时序、但我想知道的是 T2的启动时序。

    DP83826是否支持同步 VDDIO3V3和 VDDA3V3?

    从图8.1中、它看起来 T2从 T1末端开始。

    此致、

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、  

    感谢你的答复。

     根据上表、DP83826支持同步 VDDIO3V3和 VDDA3V3。 T2是代表性的、不按 b 缩放。

    谢谢、

    Sreenivasa