您好!
我发现“FW 工具”和“TPS65987DDH 主机接口技术参考手册(修订版 B)”之间存在差异。
固件工具描述了 UFP 或 DFP、但手册描述了灌电流或拉电流。
哪一个词是正确的?


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我发现“FW 工具”和“TPS65987DDH 主机接口技术参考手册(修订版 B)”之间存在差异。
固件工具描述了 UFP 或 DFP、但手册描述了灌电流或拉电流。
哪一个词是正确的?


您好、Bing。
感谢您的合作。
我按下"已解决"按钮、但还有其他问题。
我确认了 Type-C 规范和 PD 规范。
我认为您的评论是指非 PD 和 PD 器件之间的相互作用。(我参考了 PD 规范。 2.7.7非 PD、BC 和 PD 器件之间的相互作用)
PD 规范描述了功率角色(拉电流、灌电流、双角色电源)和数据角色(DFP、UFP、双角色数据)。
我参考了2.7.4电源和2.7.5 DFP/UFP 的 PD 规范。
问题:我想通过固件工具设置数据角色。 如何通过固件工具设置数据角色(UFP/DFP/Dual Role Data)?
我想设置"电源角色是源角色、数据角色是 UFP"、而不是双角色电源和双角色数据。

您好、Yasuhide、
该设置仅适用于 Type-C 状态机、Type-C 和 PD 具有两种不同的规格;在 Type-C 规范中、执行第一次连接时、电源角色和数据角色保持不变、之后 PD 规范将参与电源/数据角色交换。
您提到的设置仅决定首次连接设备时的角色。
如果要设置 源和 UFP、可以将状态机设置为 DFP;在0x29端口控制寄存器中、可以将其设置为:

处理 SWaP 到 UFP +启动 SWaP 到 UFP。
在此设置中、连接后端口为 Source + DFP、在电源协议后、PD 将自动请求 SWaP 至 UFP。
谢谢。
必应