This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:TPS65988应用程序自定义工具的接收灌电流和拉电流功能

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1060891/tps65988-received-sink-and-source-capabilities-of-application-customization-tool-for-tps65988

器件型号:TPS65988

我设置了 TypeC2侧的源 PDO "5V 3A"。 但我读取了活动合同 PDO "5V 0.9A"。

我对 TPS65988的应用程序自定义工具有疑问。

当我读取调试寄存器时、我们可以通过轮询获得"Device1 port1"的接收灌电流和拉电流功能。

我无法通过轮询获取"Device1 port2"的接收灌电流和拉电流功能。

可能是活动合同 PDO 0.9A。

因此、我尝试"获取灌电流和拉电流功能"命令、然后我可以获取 "Device1 port2"的接收灌电流和拉电流功能。

 但活动合同 PDO 0.9A。

为什么我们无法通过在一开始轮询来获得"Device1 port2"的接收灌电流和拉电流功能?

如何为5V 3A 充电?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uchida、

    您的应用处于死电池模式、其中 PD 由 Type-C 1供电;在此模式下、我们限制第二个端口的输出容量、并且仅允许5V/0.9A 源 PDO。  

    您的系统上是否有 MCU? 我们可能需要这样做来帮助清除电池电量耗尽标志。

    谢谢。

    必应

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    必应、您好!

    感谢您的评论。

    我有疑问。  第一个端口(TypeC-1灌电流)是否在电池电量耗尽模式下限制输入容量?

    我的系统有一个 MCU、但我在 MCU 断电模式下使用 PD 控制器。

    我的系统正在将输入 GPIO 连接到 TPS65988、以检测 VBUS 电源。

    请问如何使用 GPIO 清除电池电量耗尽标志?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yasuhide、

    不会、灌电流端口不受限制、只有拉电流端口将在电池电量耗尽模式下限制为输出功率。

    我们不会在任何 GPIO 上映射电池电量耗尽清除功能。 因此、我建议您应在灌电流端口连接到电源后为 MCU 供电、然后使用 MCU 通过 I2C 向 PD 发送4CC 命令"DBfg"来清除 PD 的"无电电池"标志。

    谢谢。

    必应

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的合作。