This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF410:DS125DF410SQ 的链路断开问题

Guru**** 2747375 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1062793/ds125df410-link-down-issue-of-ds125df410sq

器件型号:DS125DF410

大家好、这是赵敏奎。

我 正在系统上使用 DS125DF410SQ 重定时器。

问题是端口链路在10G 链路状态下随机断开。 1G 没有问题。

CPU 支持1G/10G 串行器/解串器。  

请检查以下寄存器设置和随附的方框图。

您能告诉我需要更改重定时器寄存器吗?

器件(0x26) TX 寄存器 器件(0x27) RX 寄存器
0xFF 0xC 0xFF 0xC
0x00 0x4. 0x00 0x4.
0x0A 0x1c 0x0A 0x1c
0x2F 0xf6 0x2F 0xf6
0x31 0x20 0x31 0x00
0x3a 0x00 0x03 0x00
0x1E 0xe9 0x3a 0x00
0x2D 0x81 0x40 0x00
0x15 0x52 0x1E 0xe9
0x0A 0x10 0x2D 0x89
0x2D 0x8a
0x15 0x52
0x0A 0x10

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    发生端口链路断开事件时、您是否能够读取以下重定时器通道寄存器的值?

    • 0x02、0x03、0x27、0x28

    谢谢、

    Rodrigo Natal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这只是光学模块问题。

    感谢您的支持。