This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8043:我们观察 USB 2.0中检测到的 USB 3.0连接

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1062201/tusb8043-we-are-observing-the-usb-3-0-connection-detected-in-usb-2-0

器件型号:TUSB8043

我们正在 USB 3.0摄像头产品中使用 TUSB8043 USB 集线器控制器  

2.四个主板观察到 USB 2.0连接而不是 USB 2.0

3.在周围的引脚上接触焊料后,问题得到解决,但根据 X 射线报告,焊料正常。

器件详细信息

部件号:TUSB8043RGCT

部件说明:USB 接口 IC

Mfg:Texas Instrument

生产日期代码:2001,1830

发票编号:5458294032 (DC 编号:1830)

我们的原理图:

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请分享机票编号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SENTHIL、

    如果焊料接触修复了该问题、则问题可能会打开、这在 X 射线上很难看到、或者散热焊盘连接不良。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    假设焊料位已确定、另一个原因可能是什么。请检查共享原理图并进行必要的更改。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、焊料水平正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    集线器上行端口上是否有串联电容器?  集线器是处于 SMBUSz 模式还是 I2C 模式?

    焊接接触后、系统是否能够以 USB 3.0速度可靠运行?

    此致。

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 JMMN

    集线器上行端口上是否有串联电容器?
    答案:是的、我们放置了串联电容器
    集线器是处于 SMBUSz 模式还是 I2C 模式?
    ANS:I2C 模式
    焊接接触后、系统是否能够以 USB 3.0速度可靠运行?
    答案:是的、工作正常

    此致

    SENTHIL.J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SENTHIL、

    除了通过修饰/回流修复的装配体问题之外、我在原理图中没有看到任何能够解决报告的问题的东西。

    此致、

    JMMN