This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS93A:SN65LVDS93ADGGR 与 SN65LVDS93DGGR 引脚兼容

Guru**** 2516120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1063489/sn65lvds93a-sn65lvds93adggr-p2p-compatible-with-sn65lvds93dggr

器件型号:SN65LVDS93A
主题中讨论的其他器件:SN65LVDS93

大家好、

您能否确认 SN65LVDS93DGGR 可以替代 SN65LVDS93ADGGR
引脚排列看起来相同、但我们无法判断相同的信号(Dx)是否对应于串行输出(yx)。

谢谢、

劳伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lauren、

    是的、相同的信号会传输到相同的串行输出、因此这两个器件可以互换使用。 主要区别在于像素时钟范围  

    此致、

    Casey