This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 以使用总线开关替换时钟缓冲器

Guru**** 2929150 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX1511, SN74CBTLV3125, SN74CBTLV3126

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1063436/to-use-the-bus-switch-to-replace-the-clock-buffer

器件型号:TMUX1511
主题中讨论的其他器件: SN74CBTLV3125SN74CBTLV3126

您好、专家、

工程师正在询问是否可以使用总线开关(SN74CBTLV3125) 替换时钟缓冲器(TMUX1511)。

开关频率为25MHz。

我们是否可以知道这个想法是否正确?

此致、

黎家祥

 

现场应用工程师

德州仪器台湾有限公司

O:+886-2-2175-2582

M:+886-909-262-582

电子邮件:Eric Lai @TI.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    TMUX1511和 SN74CBTLV3125都不能用作缓冲器、因为它们是无源开关-这些器件中没有缓冲器、我们的电流产品系列中没有模拟开关/多路复用器可缓冲信号。  

    话虽如此- TI 确实将时钟缓冲器作为不同的 IC -您可以在 https://www.ti.com/clocks-timing/buffers/overview.html 此处了解有关它们的更多信息 、因为这些器件通常更适合时钟缓冲应用。

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TMUX1511的控制输入为高电平有效、SN74CBTLV3125的控制输入为低电平有效。

    使用 SN74CBTLV3126。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有这些器件都是低阻抗开关、它们不会用作适当的缓冲器-因为这些开关只是通过路径的模拟开关。

    最棒的

    Parker Dodson