This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDT2:低噪声 LVDS 解决方案

Guru**** 2926990 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS4

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1062278/sn65lvdt2-low-noise-lvds-solution

器件型号:SN65LVDT2
主题中讨论的其他器件:SN65LVDS4

你(们)好

我们在设计中使用 SN65LVDT 和 LVDS、对于100MHz 的参考时钟分配、我们的客户最近要求我们提供较低的相位噪声参考时钟、 我们的新 TCXO 具有良好的相位噪声、但信号 PN 会 随着 驱动器和接收器的运行而降低、 我想确保我们正确地利用这些器件、以实现最佳的噪声性能。 是否有适合低噪声应用的特定 LVDS 器件? 或者、这些器件是否可以设计用于低噪声应用?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    客户尝试满足的相位噪声要求是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、客户正在寻找一个非常干净的信号、您可以从下表中看到。 我的 TCXO 能够将这些数字降低几 dB、但通过驱动器和接收器时、我会从5 dB 降至7 dB。 进行了比较。

    偏移频率(Hz) (DBC/Hz)阈值
    10. -60.
    100 -91.
    1000 -119
    10000 -142.
    100000 -153.
    1000000 -153.
    10000000 -153.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SN65LVDS4可能更适合这种情况。