This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4S012:TPD4S012DRYR 基准所需的以下证书

Guru**** 2895600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1063305/tpd4s012-following-certificates-needed-for-tpd4s012dryr-reference

器件型号:TPD4S012

您好!

我们正在使用您的组件  TPD4S012DRYR 开发器 件、根据 ISO 13485标准、该组件被视为我们器件的关键组件。

您能否向我们发送此组件数据表中宣布的认证证明?
以下是预期证书的列表:

-合规证书

JEDEC 文档 JEP155

JEDEC 文档 JEP157

- RoHS

-范围

-无锑/溴(绿色)

IEC 62474 DB

- IEC 61000-4-2 ESD 保护(4级触点)

IEC 61000-4-5浪涌

-ainsi/UL 497“保护配对的导体通信电路”

-CAN/CSA-C22.2 No. 226“电信网络中的保护器”

此致、