This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP142:原理图检查

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: TDP142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1062820/tdp142-schematic-check

器件型号:TDP142

你(们)好

您能否帮助检查 TDP142 /DP159 /TTUSB1146原理图以及任何调整需求

谢谢你

e2e.ti.com/.../HDMI-DP-MUX.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅我的反馈。

    e2e.ti.com/.../HDMI-DP-MUX_5F00_TI_5F00_Reviewed_5F00_12162021.pdf

    谢谢
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、David

    感谢您的详细评论

    向客户添加以下 NCT3532注释

    GPU 上的信号输出似乎仍然通过 DP 连接器引脚13 CAD 信号 H 或 L、从而使 GPU 能够确定输出 AUX 或 DDC 信号并控制 DDC_EN 操作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢大家分享这些信息、我对原理图没有任何其他意见。

    谢谢
    David