This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:串联连接中 TMDS181#39的上限

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1061402/tmds181-upper-limit-of-tmds181-s-in-series-connection

器件型号:TMDS181

尊敬的团队:

客户想知道 TMDS181实际测试的串联连接的上限是多少?

非常感谢、

Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jimmy

    您是否询问是否有多个 TMDS181菊花链的上限?

    谢谢
    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    是的、客户询问我们是否已经测试了多少个可以串联的 ABC?
    如果是、上限是多少?  

    非常感谢、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jimmy

    我们从未在实验室中一起测试多个 TMDS181的菊花链。 TMDS181是重定时器、以菊花链形式连接时、会产生 PLL 峰值、从而降低 TMDS181性能。

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您能否帮助解释什么是"PLL 峰值"? 谢谢!

    我认为用于恢复时钟的信号传递重定时器将会减少抖动。

    如果我有任何误解、请告诉我。

    非常感谢、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jimmy

    对于 PLL、 环路带宽附近有少量放大。 这种放大称为抖动峰值。 这就是 PLL 设计的性质。

    当您将多个 TMDS181与相同的 PLL 带宽连接在一起时、  每个 PLL 的抖动峰值将导致组合抖动峰值。 您添加的 TMDS181越多、PLL 峰值就越大、这会降低系统性能。

    谢谢

    David