This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXHS4412:SAS4.0 MUX 请参阅

Guru**** 2943390 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUXHS4412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1062809/tmuxhs4412-sas4-0-mux-consult

器件型号:TMUXHS4412

大家好、

 我们的 TMUXHS4412是否可以支持 SAS4.0协议? 如果没有,请向我们推荐合适的一个。 谢谢。

最棒的

斯坦利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SAS4.0的数据速率是多少? TMUXHS44212可支持高达20Gbps 的数据速率。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    我看到  TMUXHS44212 可以支持 SAS3、但我不确定 SAS3和 SAS4之间的区别。 SAS4最近是新协议。 我们是否计划制造类似的多路复用器/多路信号分离器器件来支持该功能?

    最棒的

    斯坦利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只需查明 SAS4.0是22.5Gbps、因此 TMUXHS4412不能支持它、我们在不久的将来也没有计划支持它。

    此致

    Brian