This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:1000-BASETX

Guru**** 2754255 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1060910/dp83867ir-1000-basetx

器件型号:DP83867IR
主题中讨论的其他器件:DP83869

大家好、

快速问题:此器件是否支持 1000-BASETX 协议?

如果没有、我们的产品系列中的哪一个可以支持?

谢谢!

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    我们没有支持1000Base-TX 的 PHY。 我们有支持1000Base-T 的 PHY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈!

    我是否可以知道哪个 TI PHY 可以支持1000Base-T?

    谢谢!

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    DP83867和 DP83869将支持1000Base-T

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerome、

    谢谢你。

    只需与您再次确认、客户希望确保以下连接正常、谢谢!

    RGMII - PHY (1000Base-T)- PHY (1000Base-T)- RGMII

    Andrew  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    假设两个 PHY 都是 DP83867 (任何版本)或 DP83869、则此配置应有效。  

    此致、

    Gerome