This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL16C550C:ESD 额定值

Guru**** 2560240 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1062364/tl16c550c-esd-rating

器件型号:TL16C550C

大家好、

我们是否有 TL16C550CPTR 的 ESD 额定值(HDM 和 CDM)数据?


此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    期待收到您的回复。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuya、

    我已联系我们的质量和可靠性工程师来收集这些数据。 由于这是一个较旧的器件、因此我们可能没有特定的 ESD 信息。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuya、

    这是我们记录的 ESD 信息。  

    ESD-CDM = 500V

    ESD-HBM = 2500V

    此致、

    Tyler