This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN751178:VOH 最大值

Guru**** 2886930 points

Other Parts Discussed in Thread: SN751178

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1063223/sn751178-voh-max-value

器件型号:SN751178

您好、支持团队、

客户询问 SN751178 VOH 最大值、您能支持吗? 它们不需要保证、但需要参考信息进行设计。

谢谢、

Koji Ikeda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    差分驱动器的用途是在两个输出引脚之间的54 Ω 负载上产生至少±1.5V 的压降。 绝对电压对于差分信号来说并不重要、因此无法保证绝对电压。 (客户需要此值的目的是什么?)

    共模电压 (请参阅图1)具有指定的限值、但它们对于导出 VOH 不有用

    输出原理图显示、由于 NPN 晶体管、VOH 至少比 VCC 低一个二极管压降(0.7V)