This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826E:COMPT 寄存器位4

Guru**** 2815975 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83826E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1062848/dp83826e-compt-register-bit-4

器件型号:DP83826E

大家好、

您能否澄清 DP83826E 的 compt 寄存器(0x0027)?

 在表9-52中、 提到寄存器0x0027 = 1中的位[4]启用10Base-T 测试模式。

但位[4]应保留为只读寄存器。

是否确实需要 对其进行编程?

此致、

Itoh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh、您好!

    是的、我们建议使用数据表建议。

    --

    此致、

    Vikram