This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848K:DP83848通信问题?

Guru**** 2763585 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1062654/dp83848k-dp83848-communication-problem

器件型号:DP83848K

尊敬的 TI 工程师:

调试 DP83848时会出现以下问题。

DP83848用于 EtherCAT 通信。 一个从站使用两个 DP83848+两个网络端口。 连接两个网络端口后、通信正常。  仅连接一个网络端口时、通信异常。   DP83848通过 RMII 接口与 FPGA 进行通信。 请参阅随附的原理图

e2e.ti.com/.../03-PHY_5F00_DP83848.pdf

FPGA 是查看接收到的数据的好方法、CRC 也是正确的; 发送 TXEN/TXD 看起来也没有问题、但是主站没有收到正确数据帧、外部数据包捕获工具无法捕获从站返回的数据。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将对此进行研究、但响应会出现预期的延迟。 我们将在下周初回来。

    --

    此致、

    Vikram