This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA5405:[TCA5405RUGR]申请更换产品推荐

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9536

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1062954/tca5405-tca5405rugr-request-a-replacement-product-recommendation

器件型号:TCA5405
主题中讨论的其他器件:TCA9536

大家好、TI 支持团队

由于以下产品的交货问题、我们已收到客户的更换产品咨询。

部件名称:TCA5405RUGR

如果可能、请推荐引脚对引脚产品。

如果没有 P2P 产品、请推荐性能类似且交货时间长的产品。

谢谢。

此致、

mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有 P2P 替代产品、也没有其他使用单线协议的器件。

    您需要使用一个 I²C 扩展器、即具有四位的 TCA9536或众多 TCA95xx 8位扩展器中的一个。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Clemens 是正确的、除了他提出的建议之外、另一个潜在的解决方案是使用 MCU 来仿真 TCA5495的功能。

    -Bobby