This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLIN2022A-Q1:TLIN2022A-Q1的电平转换器

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0108, TLIN2022A-Q1, SN74LXC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1062046/tlin2022a-q1-level-shifter-for-tlin2022a-q1

器件型号:TLIN2022A-Q1
主题中讨论的其他器件:LSF0108SN74LXC8T245

您好!  

我们在设计中使用 TLIN2022A-Q1。 但我们发现、TLIN 的 IO 电压为2-5V。 但我们的 MCU IO 为1.8V 电压。 对于适用于 TLIN2022A-Q1的电平转换器、您有没有任何建议。 LSF0108是否能够执行此操作?

谢谢、此致、

沙东  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chaodong、

    通过查看 LSF0108的数据表、可以看出这是可行的。 但是、我不是该器件的专家、因此我正在电压转换团队的 Emrys Maier 中进行咨询、以了解他是否有更深入的见解。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这些信号看起来不会改变方向(EN1、EN2、RXD1、RXD2、TXD1、 TXD2)、因此我建议使用 SN74LXC8T245等转换器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric & Emrys、您好!

    明白了。 非常感谢您的帮助。  

    谢谢、此致、

    沙东

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

    我们还需要一个用于 RGMII 接口的电平转换器。 它应将1.8V 转换为3.3V、数据信号的最大速度为250m 符号速率。 我们还需要汽车级器件。 你有什么建议吗?

    谢谢、此致、

    沙东  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此常见问题解答包括许多逻辑应用和器件建议: [常见问题解答]用例和器件建议

    这是 RGMII 应用报告的直接链接: 转换 RGMII 的电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

    非常感谢您的帮助。

    谢谢、此致、

    沙东