This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCF8575:VOH 拉电流

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: PCF8575

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1062924/pcf8575-voh-source-current

器件型号:PCF8575

你好、员工

PCF8575データシート(SCPS121H)第13页
[8.2.2每个 P 端口输入/输出的简化版原理图]
我对这个原理图有疑问。

在标有 IOH 的位置有一个100mA 的电流源。

如果上 FET 导通、则在端口输出为 VOH 时可以提供100mA 的电流。
在实际数据表中、IOH 为30uA (最小值)、300uA (最大值)。

我希望从端口输出20mA 的电流来驱动 LED。
是否可以将此100mA 电流源作为端口输出?

感谢您在解决问题方面的合作。

此致

自助餐厅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    µA 电流源被标记为错误;电流源应为100 μ A。

    该器件只能通过阴极驱动 LED、并具有低输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cafain、

    我同意克莱明的评估。 在我看来、这可能是由于更新旧图而产生的拼写错误。 我已将其添加为在下次修订数据表时要更新的项目。

    最棒的

    Danny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens-San、Danni-San

    感谢您尽快发表评论。

    我还了解到100uA 是正确的值、LED 不能由源驱动。

    由于我们计划以20mA 的电流驱动 LED、因此我们将考虑将晶体管连接到器件。

    此致

    自助餐厅