This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3221E:引脚8、11和13上的 V (ESD)拼写错误?

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1062630/max3221e-v-esd-typo-on-pins-8-11-and-13

器件型号:MAX3221E

团队、

我正在比较 MAX3221EIPWR 和 MAX3221IPWR 的数据表。

您能不能确认第4页有拼写错误,V (ESD)应该是“引脚8和13”而不是“引脚8和11”?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您对这是一个排印错误是正确的! 数据表应显示"引脚8和13"、而不是"引脚8和11"。

    IEC ESD 等级仅适用于承载 RS232信号的总线引脚8和13。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tyler、

    谢谢你。 您可以更新数据表吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    执行、

    我们已将其置于队列中以更新数据表。 请注意、此过程至少需要几周时间。 感谢您的耐心等待。

    此致、

    Eric Hackett