This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1:需要为953/954链接提供电缆建议...

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1062912/ds90ub954-q1-need-cable-suggestion-for-953-954-linking

器件型号:DS90UB954-Q1
主题中讨论的其他器件:ALP

尊敬的 Sirs:

我的客户发现他们的电缆在 DS90UB953/954上无法正常工作、但通过了 ALP 裕度分析。

下面是 ALP 屏幕截图和电缆规格。 它们使用了。

请帮助您输入您的评论、如果他们的电缆是否正常? 需要注意哪些参数?

为什么 ALP 裕度分析在实际使用中可以通过但失败?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您看到了什么故障?  ALP Margin 工具运行链接的方式与在实际系统中运行链接的方式类似。  您可能需要获取地图工具的结果并应用到 AEQ 设置以获得最佳结果。  请参阅本文档。  https://www.ti.com/lit/ug/snlu243/snlu243.pdf? 

    此致、

    Nick