This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TD510E:将发送电平设置为1Vpp 或2.4Vpp

Guru**** 2773145 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1063107/dp83td510e-setting-the-transmit-level-to-1vpp-or-2-4vpp

器件型号:DP83TD510E

您好!

我想控制10BASE-T1L 信号电平(1Vpp 或2.4Vpp)、但我不清楚如何设置它。  我已经尝试以各种方式更改自举和寄存器、但我在示波器上看到的信号始终相同。  

信号变化约为5Vpp、请参见图片。  这让我认为它是在2.4Vpp 级别传输。  我尝试在链路的任一端使用两个器件的自举7上的2.49K 上拉电阻。  我认为这应该强制使用1Vpp 信号、但我在示波器上看到的信号不会改变。  

理想情况下、我希望使用自举(而不是 MDIO 命令)设置信号电平。  有人能帮我解决这个问题吗?

谢谢、

Cyrus