This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:HPD 信号内部连接

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1062679/tmds181-hpd-signal-internal-connection

器件型号:TMDS181

您好!

我 的设计中使用的是 TMDS181RGZT。 我想知道 HPD_SRC (引脚4)和 HPD_SNK (引脚33)之间内部连接的是什么。 二极管或缓冲器。

我还连接 了我在电路板中实现的 HPD 电路。 该设计与数据表图35中提供的5V HPD 实现方案相同。

但我已经为 HPD_SRC 引脚提供了10kohm 的附加上拉电阻器。  安装该上拉电阻器后、我期望 HPD_SRC (引脚4)处的电压为3.3V。 但获得的电压为0mV。 为什么 会观察到这种行为。  

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TMDS181电平在 HPD_SNK 和 HPD_SRC 之间变化。

    为什么需要外部上拉电阻器? 如果您没有上拉电阻器、您是否在 HPD_SRC 上看到3.3V 电压?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我想知道 HPD_SRC 和 HPD_SNK 之间的 IC 内部存在什么。

    图15显示为二极管、而在第1页的简化原理图和第25页的功能方框图中、显示为缓冲器。 请说明它是电平转换器的二极管还是缓冲器、还是其他器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它是 HPD_SNK 和 HPD_SRC 之间的电平转换器、可将 HPD_SNK 上的5V 电压转换为 HPD_SRC 上的3.3V 电压。 使用 HPD_SRC 驱动、您无需外部上拉。

    因此、如果您使用外部电平转换器、则应将 HPD_SRC 悬空。

    谢谢

    David