This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB213-Q1:TUSB213-Q1、TUSB217-Q1 CarPlay / Android Auto

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB213-Q1, TUSB217-Q1, TUSB216-Q1, TUSB217A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1062637/tusb213-q1-tusb213-q1-tusb217-q1-carplay-android-auto

器件型号:TUSB213-Q1
主题中讨论的其他器件: TUSB217-Q1TUSB216-Q1TUSB217A-Q1

我们的客户正在为其汽车 USB 充电器应用寻找转接驱动器,以满足 CarPlay / Android Auto 的要求。

您是否推荐 IC TUSB213-Q1和 TUSB217-Q1?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议使用我们的最新器件之一:

    TUSB216-Q1 -转接驱动器+ CDP 控制器

    TUSB217A-Q! -转接驱动器+ DCP/CDP 控制器(始终开启)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Malik-San

    感谢你的答复。

    请告诉我们您不推荐 TUSB213-Q1和 TUSB217-Q1的原因。

    他们考虑开发一种应用、如附件。

    e2e.ti.com/.../USB.xlsx

    我们有以下有关 TI  眼图校正 IC 的一些问题。  请告诉我们。  

    (1)用于 CarPlay / Android Auto 身份验证的眼图校正 IC
    是否可以(推荐)使用它?

    (2)目前、我们的客户正在考虑使用 TUSB217-Q1、这是一款具有宽工作电源电压的产品。 是否推荐将此 IC 用于 CarPlay / Android Auto 支持(认证)?

    (3)虽然他们正在考虑通过 VBUS 为 TUSB217-Q1供电(请参阅随附的文件)、以实现 CarPlay / Android Auto 支持
     他们是否需要使用独立电源而不是 VBUS 为其供电?

    (4)对于工作电源电压较低(4.4-5.5V)的 TUSB213-Q1、是否可以支持 CarPlay / Android Auto?
    此 IC 的电源是否需要由另一个电源而非 VBUS 供电?

    此致、

    库拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kura-San、

    TUSB213-Q1和 TUSB217-Q1可以也已经用于这些应用。 我建议使用 TUSB216-Q1和 TUSB217A-Q1、因为它们是 TUSB213-Q1/TUSB217-Q1的改进版本。  TUSB216-Q1和 TUSB217A-Q1均支持 Android Auto 和 Carplay。

    1) 1)所有四款器件都将有助于 UB 眼图测试并提高  与 Android Auto /Carplay 的互操作性

    2)是的、TUSB217A-Q1是 TUSB217-Q1的下一代产品、具有更好的信号调节性能/额外的 BC1.2充电特性。

    3) 3)可以通过 VBUS 为该器件供电、但我建议 使用单独 的电源(VBATT)。

    4) 4) TUSB213-Q1可以支持 Android Auto 和 Carplay。  可以通过 VBUS 为该器件供电、但我建议 使用单独的5V 电源。