This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9534A:PCA9534APWR

Guru**** 2855850 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1062942/pca9534a-pca9534apwr

器件型号:PCA9534A

各位同事、

我的客户正在使用 I/O 扩展器 TCA9534APWR、但他发现现在有库存的 PCA9534APWR 可能替代产品。

唯一不足的参数是最低电源电压2.3V。 在某些条件下、我们的应用电压可能会下降到2.1V、持续约50ms。  

 在组件数据表中、有时间参数对于他的设计非常重要。

表11-1 - VCC_GW - VCCX_GH = 0.5×VCCx 时不会导致功能中断的毛刺脉冲宽度

 

客户想知道50ms 内从2.6V 到2.1V 的压降是否不会导致功能中断?

他不想在压降时向 IC 发送任何命令。

他只需要确定、在电压降至2.1V 后、它不会重置其输出状态、然后恢复。

谢谢、Mikhail

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mikhail、

    POR 电压实际上在数据表电气特性表中显示为 VPORF。 典型值为1V、远低于您提到的 VCC 2.1V 阈值。

    最棒的

    Danny