This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA39306:器件系列连接

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA39306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1062713/tca39306-series-connection-of-devices

器件型号:TCA39306

大家好、我有兴趣在串联配置中使用 TCA39306。 我想使用 TCA39306将1.8V I2C 总线连接到3.3V I2C 总线、1.8V 和3.3V 域上都有多个器件。 我还想添加另一个 TCA39306、用于将3.3V 转换为5.5V、以用于另一组5.5V 的器件。 假设保持对容性负载的检查、那么这种类型的 TCA39306器件串联连接是否存在任何问题?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harley、

    当两个器件都启用时、主要问题可能是电流(IOL)更高。 例如、如果1.8V 逻辑从5V5逻辑侧接收低电平、则从技术上讲、来自1.8V、3.3V 和5V5的上拉电阻器将彼此并联。 这会使5V5侧的 Vol 更大。 从1.8V 侧的角度来看、TCA39306s 的串联电阻会使电压卷偏移更高。 在1.8V 侧驱动的情况下、也可以考虑这种情况的翻转侧、并且需要能够吸收所有并联电阻器(1.8V、3.3V 和5V5)的所有电流。 您不希望1.8V I2C 器件在驱动为低电平时饱和。  

    将 Pass FET 转换器串联放置可以正常工作、我建议您不要使用太强的上拉电阻器。 只需选择符合 I2C 上升时间要求的值即可满足所需的频率和总线负载。  

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Bobby! 我在过去看到过这种行为、这是非常有意义的。 感谢您的澄清。