This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIC10024-Q1:开关 IC 错误问题

Guru**** 1465190 points
Other Parts Discussed in Thread: TIC10024-Q1, TIC12400-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1062306/tic10024-q1-switching-ic-error-issues

器件型号:TIC10024-Q1
主题中讨论的其他器件: TIC12400-Q1

尊敬的团队:

 

这是来自 TI 韩国的 Chris、我的一位客户正在经历开关 IC ESD 测试期间发生的错误。  我详细解释了目前的情况、可能的原因和问题。

问题:如下图所示,当空气放电+15kV (ICU 通电)被应用于 ICU 保险丝时,开关 IC 不工作。 (不适用于输入开关)。

            ※开关 IC:TIC10024-Q1

可能的原因:  当应用 ESD 时,噪声可能会应用于开关 IC 中的数字块,并且硬件复位引脚已被触发。

             情况 - 1)开关 IC 停止工作后、电池复位后、它再次正常工作。

                                          2) 2)应用 ESD 后、寄存器设置在开关 IC 上复位。

                                          3) 3)当 ESD 直接施加到开关 IC 的输入端时、工作正常。

                                          4) 4)增大开关输入端的电阻和电容不能解决问题。

正在进行的过程:当 SPI 通信线路上的串行电阻值从100欧姆增加到390欧姆时,问题就会得到解决。

                      → 如果 ICU 功能评估和 SPI 波形没有问题、将选择此解决方案来解决该问题。

                      →电阻器增加到390欧姆后、ICU 功能评估没有问题。  

4.问题  :1) SPI 通信线路中可能出现的噪声是否会重置 IC 的寄存器设置?  (或触发硬件复位引脚)?

                      2) 2)回顾了带有390 Ω 串行电阻器的 SPI 波形后、大多数值都符合数据表上的 SPI 时序参数、但一些参数超出了数据表上的 SPI 时序参数。 是否可能存在功能或性能问题? (请参阅下面的波形)。

                         - T_F_CS = 30.5ns

                         - t_VALID = 97.2ns

                     3) 3)硬件复位引脚中的触发器之外、出现此问题还有其他可能的原因吗?

                     4) 4)读取时序(开关 IC 读取 MOSI 信号)和读取时序(MCU 读取 MISO)是否适合 SCLK 的下降沿?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、

    感谢您的支持! 我们正在努力为您做出响应、并将在今天、中部时间结束时返回。

    最棒的

    Danny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、

    您似乎也已通过电子邮件联系我们。 我相信 Jonathan Nerger 大约在24小时前就给您回复了。 在我们获得复位和电源引脚的示波器截图后、我们将能够更好地帮助您完成此操作。 ESD 脉冲极不可能产生软件复位。 因此、我们将确定这是在 VS 引脚、复位引脚还是两者上表现出来。

    时序特性是电路 L/R/C 特性的函数。 TIC12400-Q1的时序技术规格不基于一个390 Ω 串联电阻。 添加串联电阻器将增加时间常数并降低上升/下降时间。 因此、您的微控制器的时序要求需要适合上升/下降时间较慢的系统。 希望我们可以找到导致复位的解决方案、这样就不需要390 Ω 串联电阻器。

    最棒的

    Danny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Danny、

    请帮您回答4号问题吗? 根据我所附的波形,开关 IC 读取 MOSI 信号和 MCU 读取 MISO 的读取时序在 SCLK 的下降沿时是否合适?  

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、

    SPI 对我来说看起来很好。 数据在 SCLK 的下降沿被锁存、并且数据必须在时钟下降沿之前30ns 和之后20ns 进行校正、这种情况似乎是这样的。

    MISO 的波形取决于电路的 L/R/C 特性。  Ω 390k Ω 电阻器时、时序规格将与数据表不同。

    您是否能够获得 VS 的快照并进行重置?

    最棒的

    Danny