This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LV32:下一代产品咨询

Guru**** 2925760 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LBC173A-EP, AM26LV32

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1062532/am26lv32-next-gen-product-consult

器件型号:AM26LV32
主题中讨论的其他器件:SN65LBC173A-EP

大家好、

我们是否有 p2p 下一代产品可用于替代  AM26LV32CDR? 谢谢。

最棒的

斯坦利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stanley、

    AM26LV32CDR 与 AM26LS32引脚相同。 我知道有几个器件是一种更新的技术、它们也与 AM26LS32引脚相同。  

    SNx5LBC173A

    SN65LBC173A-EP

    例如、SN65LBC173A-EP 代表内置针对总线短路、开路和空闲总线情况的失效防护技术、高达50Mbps 的更快信号传输速率、针对 RS485引脚的高达6kV 的 ESD 保护 HBM 和针对所有引脚的2kV CDM、以及小于32uA 的低待机功耗。

    与这些器件完全不同的唯一一点是电源电压。 AM26LV32可由3.3V 电源供电运行、接受5V 逻辑信号。 SN 系列器件都是5V 器件。

    此致、

    Tyler