This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB211:TUSB211和 TUSB522P 最大支持距离

Guru**** 2788275 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB522P, TUSB211, TUSB1002A, TUSB216I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1061789/tusb211-tusb211-and-tusb522p-max-supporting-distance

器件型号:TUSB211
主题中讨论的其他器件:TUSB522PTUSB1002ATUSB216I

大家好、

如果 TUSB211和 TUSB522P 能够支持以下应用、请提供帮助?

TUSB211和 TUSB522P 在器件两侧的最大支持距离是多少?

谢谢!

云晶

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    USB2用于这些应用、TUSB211/TUSB216I 可被使用。 6m 处的 USB 3很难实现、  电缆两端都需要两个 TUSB522P/TUSB1002A。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Malik、

    得到了、感谢您的回复!

    云晶

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用担心!