This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1042I:替换为 TUSB1046

Guru**** 2930800 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1042I, TUSB1146

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1062569/tusb1042i-replace-with-tusb1046

器件型号:TUSB1042I
主题中讨论的其他器件: TUSB1146

大家好、

由于 TUSB1042I 短缺、客户库存中还有 TUSB1046。 他们希望在首次构建新项目时将 TUSB1042I 替换为 TUSB1046。

我认为应该可以、因为它们是 P2P 解决方案、客户只需要 USB3.0功能。 是否有任何疑虑或需要注意? 谢谢你。

它们使用 GPIO 来控制 TUSB1042I。

此致、

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike

    是的、它们可以用 TUSB1046或 TUSB1146替代 TUSB1042。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    获取、感谢您的回复。

    此致、

    Mike