This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO2001:XIO2001 PCB 布局

Guru**** 2915640 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1062665/xio2001-xio2001-pcb-layout

器件型号:XIO2001

XIO2001PNP 的 PCIe (引脚87/88)、(引脚93/94)、(引脚80/81)是否有任何布线长度限制? 同一对长度符合 IC 规格?

是否需要蛇路由来提高抗干扰能力?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    这些是100欧姆差分迹线。 这些主要需要进行阻抗控制、正负需要进行长度匹配。 避免引线急剧移动/布局并尽可能避免过孔是一种良好的设计做法。

    此致、、Nasser