This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1218EVM:视频接口

Guru**** 2665885 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1219, LMH1218, LMH1218EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1062567/lmh1218evm-video-interface

器件型号:LMH1218EVM
主题中讨论的其他器件:LMH1219LMH1218

各位专家:

你好。 我在客户那里看到了有关 与 LMH1219 EVM 连接的案例:

"我有一个 HD/3G 测试图形发生器馈送到 LMH1219 EVM 上的 IN0 (单端)、然后通过 LMH1219上的 OUT0到 LMH1218上的 IN0、最后通过 LMH1218上的 OUT0 (单端)将信号传递到我们的视频系统。

如果我只是以差分方式将评估板连接在一起、则系统不工作(使用50欧姆射频电缆)、并且在 LMH1218evm 的眼图上看不到眼睛

如果我单端连接两个 EVM、通过75欧姆电阻将两个-ve SMA 接地、则效果非常好。

我们将设计 PCB 以适应这种情况、但我很好奇、如果我做了一些错误或缺失的事情、我无法在 LMH1218单输入或差分输入上找到设置"

查看他们在下面共享的附件。

希望得到您的帮助。

谢谢你。

此致、
阿尔基·A.


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、

    我们通常使用此设置、并通过100欧姆射频电缆以差分方式连接这两个电路板。 您的 LMH1218显示器件未锁定、但存在信号检测。 建议启用设置为0x00的手动 EQ。 此外、在输出0数据选择时、请选择重定时模式。 此外、在 LMH1218 GUI 上选择"OUT 0 Data Select"。

    此致、、Nasser