This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB221:提问

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1062149/ts3usb221-question-asking

器件型号:TS3USB221

大家好、

我的客户希望检查从 J623和集线器到 TI MUX 的路由(如果正常)。

1) 多路复用器的位置。

2)  路由的距离(如果适用)。

如果您需要布局文件、请告诉我。 我将通过邮件发送文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    USB-A3是 USB 连接器? 为什么不靠近 U839/U849?

    也请 发送布局文件。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    我通过邮件将文件发送给您。

    您能否帮助检查是否需要在、y 客户布局、天线中修改任何内容。

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    是的、是 USB 连接器、我还会向您发送方框图。

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    我的客户需要 将 U839/U849靠近 USB-A3?  如果他这样做、对集线器信号是否正常?

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason:

      实际上、布线长度不长(如5in)。 因此、这应该是可以的、只需确保高速布线上的最大2个过孔。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    谢谢。

    Jason