This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP149:关于 DVI 模式

Guru**** 2871140 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DP149

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1061754/sn65dp149-about-dvi-mode

器件型号:SN65DP149

你(们)好

我有疑问。

也就是说、我可以将 SN65DP149的引脚23 (HDMI_SEL)设置为高电平以启用 DVI 模式、但这会发生什么变化?
它是否会从 TMDS 信号中删除音频数据等?

谢谢你。

Maru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maru-San

    DP149包括用于 HDMI/DVI 适配器识别的 DP-HDMI 适配器 ID 缓冲器。  当 HDMI_SEL/A1引脚为高电平时、将无法通过 DDC 接口访问该引脚。

    当无法访问适配器时、HDMI ID 代码将返回为0、并且源设备将知道它需要处于 DVI 模式。

    谢谢
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David 先生。

    感谢您的评论。
    我想再问一个问题。

    "DP-HDMI 适配器"是什么意思?

    请让我检查一下。
    例如、此 IC 安装在接收器件的板上、并控制 HDMI_SEL 端口、以便在 SAD 器件使用 IIC 访问它时、它可以告诉 SAD 器件是 DVI 器件还是 HDMI 器件?

    谢谢。
    Maru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maru-San

    请参阅 DP149数据表的第8.5.1节 DP-HDMI 适配器 ID 缓冲器。  

    源将读取 HDMI ID 代码、当它读回全为0时、DP149将只支持 DP++到 DVI。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David 先生。

    我从你的教义中学到了很多。
    我发现我不可能使用 DP149。

    我正在寻找的是将 HDMI 信号格式更改为 DVI 信号格式的 IC。

    具体而言、我希望仅删除 HDMI 信号的数据岛和保护频带。

    TI 或其他地方是否提供此类 IC?

    谢谢。

    Maru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maru-San

    遗憾的是、我们没有能够支持这一点的解决方案。

    谢谢
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David 先生。

    感谢您的告知。

    我将以另一种方式研究。

    谢谢你。

    Maru