This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] DS90UB947-Q1:MAPSEL 问题

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1062664/faq-ds90ub947-q1-mapsel-question

器件型号:DS90UB947-Q1

你(们)好

我的客户 Hasco 正在使用我们的947并配置其 mode_sel1、下面是我们的问题:

当 VR6=0V 时、0x4F 回读值为0x40、这意味着位[7]为0、描述为 SPWG 映射、但在 MAPSEL 表中、我们看到它应该是 OLDI 映射:

当 VR6=0.9V 时、0x4F 回读值为0xC0、这意味着位[7]为1、描述为 OLDI 映射、但在 MAPSEL 表中、我们看到它应该是 SPWG 映射。

下面是我们的947器件标识:

请帮您回顾一下这种现象吗? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zirui、

    数据表中有一个拼写错误、这很令人困惑、因为从技术上讲、SPWG 和 OLDI 是相同的。 在未来的数据表更新中、我们计划在此表中阐明命名惯例:

     

    24位模式

    18位模式

    MAPSEL = H

    OLDI/SPWG/VESA

    4通道18位模式

    MAPSEL = L

    JEIDA

    标准18位

    最好查看第7.3.4节中的位位置图以避免混淆、因为在行业中、供应商之间在命名惯例方面存在许多冲突  

    此致、

    Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Casey、

    根据我的客户测试结果、MODE_SEL1自举是否与寄存器读回值相对应、因为他们希望使用 SPWG、所以我们是否需要配置 MAPSEL=1? 如果是、我们是否应该将 MODE_sel1配置为#5?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zirui、

    是的、对于 SPWG/OLDI/VESA 格式、使用对应于表中模式5-8的 MAPSEL = H  

    此致、

    Casey