This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ESD 保护

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD1E6B06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1062737/esd-protection

主题中讨论的其他器件:TPD1E6B06

大家好、

在 USB 5V 电源上、哪一种更适合 ESD 人体处理保护、双背二极管或单端 tvs 二极管?  

您是否有任何0201尺寸建议? 我见 过 https://www.ti.com/product/TPD1E6B06 

谢谢!

Connor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Connor、

    我假设"双背"和"单端"分别指双向和单向。 由于 Vbus 在正常运行期间不会出现负电压、因此最好使用单向器件。 但是、如果您需要0201封装、TPD1E6B06将是最佳选择、因为它具有适用于我们0201器件的最高 IEC 61000-4-5浪涌额定值。  

    此致、

    Matt Smith  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    是的! 这回答了我的问题。 感谢您的快速帮助。

    谢谢、

    Connor