This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP141:有关 DP141的设计问题...

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1062677/sn65dp141-design-question-about-dp141

器件型号:SN65DP141

您好、先生、

REXT 引脚、如果在使用1K 而不是1.2K 的偏置电阻器时有任何问题吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    REXT 提供内部带隙电压基准和偏置电流生成、需要为1.2k 接地。

    谢谢
    David