This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100BR210:内部稳压器未按预期工作

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: DS100BR210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1062059/ds100br210-internal-regulator-not-functioning-as-expected

器件型号:DS100BR210

我计划在 收到数字信号时使用 DS100BR210隔离 PC 的网络接口(100Mbps)。 我尝试了基本引脚模式控制(ENSMB = 1kOhm 至 GND)、EQ 和 DEM 设置为0、VOD_SEL 设置为1。 MODE 引脚设置为1、TX_DIS 设置为0。 VDD_SEL 被拉至0以启用内部稳压器。 Tx 和 Rx 线路在没有去耦电容器的情况下直接提供。 电路未按预期工作。 我尝试测量 Vdd 引脚、该引脚显示的电压为0.7V、而不是预期的2.5V。我尝试移除除 Vin、VDD_SEL 和 GND 以外的所有连接、但 Vdd 处的电压仍然为0.7V。有什么问题我做的不对? 出于完整性考虑、我没有在 Vdd 上连接任何旁路电容器。 但我认为稳压器输出应该可用、即使没有它也是如此。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请注意、LDO 上的旁路电容器可在稳定性和噪声方面发挥重要作用。  在您的最终设计中、在 VDD 上使用旁路电容器非常重要。  我无法测试它们是否对建立2.5V 电压至关重要、但我建议尽可能将它们添加到中、以验证它们不是问题的一部分。

    在 TX/RX 上使用交流耦合电容器也很重要、因为无法保证转接驱动器连接到的发送器和接收器将具有与转接驱动器相同的直流偏置。

    只需确认一下、输入电压是3.3V 吗?  此外、是否可以将 DS100BR210替换为其他器件?  根据发送器和接收器的直流偏置、不使用交流耦合电容器可能会损坏器件。

    此外、我不确定您的应用中需要哪种隔离、但请注意、DS100BR210 不是为电隔离而设计的。

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Drew。 我将在最终设计中添加去耦和交流耦合电容器。 VIN 实际上是3.3V。我将尝试使用另一个器件。

    我不使用 DS100BR210进行电隔离。 它用于在检测到系统故障时切断 PC 和网络交换机之间的以太网链路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    尝试使用另一个器件时、还请尝试添加交流耦合电容器、以确保 RX/TX 上的直流偏置不是问题。  如果这是不可能的、我建议首先从 DS100BR210断开 RX/TX、然后查看系统中是否正确生成了2.5V 电源。

    谢谢、

    Drew