请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65988 我阅读了《TPS65987DDH 主机接口技术参考手册》(修订版 B)的说明。
我无法理解“启动到 UFP 的交换”和“处理到 UFP 的交换”之间的区别。
您能告诉我“启动到 UFP 的交换”和“处理到 UFP 的交换”之间的区别吗?


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我阅读了《TPS65987DDH 主机接口技术参考手册》(修订版 B)的说明。
我无法理解“启动到 UFP 的交换”和“处理到 UFP 的交换”之间的区别。
您能告诉我“启动到 UFP 的交换”和“处理到 UFP 的交换”之间的区别吗?


您好!
如果 当前数据角色为 DFP、则'Initiate Swap to UFP'将向端口伙伴发送 DR_Swap 消息。 如果未设置、则不会自动发送 DR_Swap。
如果当前数据角色为 DFP、则'Process Swap to UFP'将处理来自端口伙伴的 DR_Swap 消息。 如果未设置、则如果 PD 在当前角色为 DFP 时收到'DR_Swap'、则 PD 将向端口发送'not _supported'消息。
-Kedar