This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9536:TCA9536

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9536

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1062542/tca9536-tca9536

器件型号:TCA9536

您好、先生、

我们 希望 在 I2C-GPIO 扩展设计中使用 TCA9536。 它将与一个板载 EEPROM 共享 I2C 总线。 请帮助回答以下问题。

扩展后的4个 GPIO (P0-P3)将始终处于输出状态、以便仅配置外部 SP10T 开关。 在此应用中、INT (中断)在某些情况下会被置为有效还是触发? 它是否 可以简单地用作 P3 (位3)? 我们没有来自 SoC 的备用 IO 来处理中断。

2.如果 有 另一对扩展器(+switch)要连接到同一 I2C 实例、我们可以使用  TCA9536A、 TCA9536B 或 TCA9536C 来分散 I2C 地址、我对吗?

提前感谢!

Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1、当中断功能未启用时、您只需忽略它即可。

    2.是的。